This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:最短上升和下降时间

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1417152/lmk05318b-minimum-rise-and-fall-times

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

您好!

我看到 LMK05318B 上每个输出接口的典型和最大上升时间、但我们需要表征最短上升和下降时间的边沿速率。  对于每种不同标准的边缘上升或下降速度、您是否可以分享分布或指导?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我可以提供以下数据。 这有什么帮助吗? 它适用于20%至80%的上升/下降时间、< 300 MHz。

    此致、

    Jennifer