This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:PLL1 (CLKIN0)无法锁定在直流耦合 CMOS 中、但锁定在交流耦合模式双极性下

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1416105/lmk04832-pll1-clkin0-fails-to-lock-in-dc-couple-cmos-but-locks-in-ac-coupling-mode-bipolar

器件型号:LMK04832

工具与软件:

你(们)好

我们 在设计中使用 LMK04832、  

CLKIN0 - 10MHz (OCXO)、直流耦合输入(如下面的电路所示)、  

PLL1 LED 未出现(假设 PLL1无法锁定、但 PLL2无法锁定)   

OSC2001 - 100MHz VCXO (差分)

直流耦合 CLKINx

随附 LMK TICS 文件以供参考

另一个具有交流耦合 CLKINx 的板具有锁定功能、我们可以看到 PLL1的锁定 LED

交流耦合 CLKINx

请提出建议。

随附直流耦合配置文件

e2e.ti.com/.../HexRegisterValuesLMKCPOUTMAX_5F00_DRIVESTRENGTH.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    查询时的任何更新。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KLN:
    LMK04832的 PLL1通常不会锁定、因为压摆率非常低。  
    10MHz 正弦波会受到这种影响。  

    CLKIN 引脚的正弦波的端接为:  

    这将解释您可以在交流耦合情况下锁定的原因。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    一个10MHz 正弦波将受到此影响。  
    [报价]

    输入为10MHz 正弦波、  

    但对于使用交流耦合的正弦波输入、此测试效果良好

    电压控制电路、如所附原理图所示

    [报价用户 id="513399" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1416105/lmk04832-pll1-clkin0-fails-to-lock-in-dc-couple-cmos-but-locks-in-ac-coupling-mode-bipolar "]

    直流耦合 CLKINx

    [报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KLN:  
    是、如上所述、  
    正弦波输入的压摆率比方波信号低得多、这在较低频率(如10MHz)下更明显。  
    正弦波的端接应采用交流耦合。  

    此致、  

    Vicente