This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS504-Q1:我们是否有任何支持 X2时钟乘法器的时钟缓冲器?

Guru**** 2929250 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1417013/cdcs504-q1-do-we-have-any-clock-clock-buffer-which-support-x2-clock-multiplier

器件型号:CDCS504-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE913

工具与软件:

大家好、团队

我的客户需要 时钟乘法器、 CDCS504似乎只支持"可使用一个外部控制引脚在 x1或 x4之间选择频率乘法"、但我的客户需要 x2。"

我的客户要求 CLK 输入是24.156M Hz、需要输出是24.156M*2=48.312M  

我们是否有合适的设备?

谢谢。

G. W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GW、

    他们想要具有多少个输出? CDCE913可通过 EEPROM 进行配置、从而作为输入时钟的 x2倍频器、具有多达三种时钟副本。

    谢谢!
    Kadeem