This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:I2C 编程

Guru**** 2813235 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1417242/cdce6214-i2c-programming

器件型号:CDCE6214

工具与软件:



我们正在尝试为100MHz 1V8 LVDS 输出(OUT2)和27 MHz 或135 MHz 输出(OUT1)的时钟调出 CDCE6214RGE。
我们将为 CDCE6214使用25MHz 晶体输入。

我们尝试使用电路板中的 I2C 总线来配置 CDCE6214。
以上是我们使用的配置。

我们在第1页中尝试使用寄存器提交流方法对 EEPROM 进行编程。
我们无法获得所需的输出。
下面是寄存器的十六进制值。
e2e.ti.com/.../CLK_5F00_27_5F00_101_5F00_othr_5F00_off.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijith,

    请注意 TICS Pro 中器件可接受的 VCO 频率范围。 在 VCO 块中、可接受的频率范围为2335MHz 至2625MHz。 VCO 的频率是810MHz。 通过将反馈分压器两倍增加到97.2来将此值增加到2430MHz、然后重新校准 PLL。
    同样、您的输出分频器值也需要增加三倍。

    谢谢!

    Kadeem