This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:Vtune 和 CPOUT 调优

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1416724/lmx2582-vtune-and-cpout-tuning

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件:LMK6C

工具与软件:

您好!

PFA -用于我们的 PLL 实施。 通道 A 的 PLL 输出时钟为900MHz。

交叉频率为3600MHz。

在这种情况下、您能否建议如何调整连接到 CPOUT 和 Vtune 的离散项?

e2e.ti.com/.../PLL_5F00_cct.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    由于 LMK6C 的电源为1.8V、因此其输出应为1.8V 时钟。 R589应为0Ω。

    环路滤波器设计根据您的应用需求、您可以使用 PLL Sim (https://www.ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW) 来设计滤波器。