This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:RthJunction (底部)

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1416565/cdclvp111-sp-rthjunction_case-bottom

器件型号:CDCLVP111-SP

工具与软件:

您好、TI 团队

以下是 TI 发送的关于 Rth 结箱的最后一个 Fiiday 的答案(底部):(来自 Anass Mrabett、TI、France 的电子邮件)

因此、我们读取结型外壳(瓶体) 的34°C/W、而详细规格(SMD)和数据表提到了13.4°C/W?

您能说明一下区别吗?

谢谢