This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2108:传播延迟(tpd):温度依赖性

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2108, LMK1D2106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1415778/lmk1d2108-propagation-delay-tpd-temperature-dependency

器件型号:LMK1D2108
主题中讨论的其他器件: LMK1D2106

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们想了解有关 LMK1D2106/LMK1D2108器件的传播延迟(tpd)的更多信息。

如数据表第10页所述、tpd 的范围为300ps 至575ps。

为了阐明我们的理解、请向我们提供以下信息:

  • 温度依赖性: tpd 如何随温度变化而变化?
  • 输出到输出变化: 同一 LMK1D2108器件的不同输出之间、在 tpd 中预计会有多大的变化?

我们将使用 LVDS - 100 Ω 设计。

感谢您的时间和帮助。

此致、

概要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Apig、

    我将在下周进行调查。

    此致、

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Apig、  
    请参阅以下内容。  



    通常、温度下的传播延迟较高-但您将始终处于该最小/最大规格范围内。

    此致、  

    Vicente