This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204EVM:通过 AMD ZCU102控制 LMX1204EVM (Linux)

Guru**** 2839250 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, LMK04832EVM, LMX1204EVM, LMX1204, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1416515/lmx1204evm-control-lmx1204evm-from-amd-zcu102-linux

器件型号:LMX1204EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04832EVM、AFE7950EVM LMX1204USB2ANY

工具与软件:

您好!

我们的复杂设置包含多个 AFE7950EVM、LMK04832EVM、LMX2694EP EVM 和 LMX1204EVM、这些都需要通过 AMD ZCU102评估板进行控制。

LMX1204EVM 具有内置 USB2ANY 电路、直接连接到 LMX1204的 SPI 通道。 无跳线可断开 MCU 与 LMX1204的连接。

有一个适用于 USB2ANY for Windows 的 SDK、但我们需要从 Linux (嵌入在 AMD ZCU102上)访问 LMX1204。

我们也需要

1) 1)从 Linux 访问 USB2ANY (首选)

或者

2)一种在不对 MCU 反向供电的情况下注入外部 SPI 信号的方法(通过 R16、...)=>具有高阻态 SPI 的自定义固件

此致、
Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    您可以通过移除下面的电阻器来断开 USB2ANY 连接。

    然后、您可以将以下测试点的导线连接到您的 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您快速回答。 此解决方案可行、但我们会失去使用 TICS Pro 检查/控制芯片的能力。 我更喜欢我的初始问题中的选项1)或2)。

    此致、
    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    如果没记错、当 Vcc=0V 时、MSP430 IO 的电阻大约为100kΩ。 因此、在不修改 LMX1204EVM 的情况下、将 SPI 接口连接到处理器实际上是安全的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我认为这不会起作用。 标准 ESD 钳位二极管会将高信号反馈给 VCC 并为 MCU 供电、但我会尝试。

    谢谢!
    Sebastain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    供参考。 我在另一个器件上尝试了这一点、我已将两个 USB2ANY 的 SPI 连接在一起、其中一个没有电源。 我可以在器件中读取和写入寄存器、而不会出现问题。 SPI 速度为125kHz。