This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:关于时钟输入。

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1417343/lmk04832-about-clock-inputs

器件型号:LMK04832

工具与软件:

您好! 我有一个关于 LMK04832的时钟输入的问题。 我会将 LMK04832用作 PCB 中的时钟发生器。 我想知道是否只有 OSCin 足以从输出中生成125MHz 时钟。 事实上、PLL1使用 OSCin 上的配套 VCO 清除 CLKin1的抖动。 但是、我的 LMK04832将不会收到任何参考信号 时钟。  

那么、对仅 OSCin 运行有什么想法或评论?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Orkun:  
    如果不需要抖动清除、则驱动 OSCin 足以仅生成 glk。  

    此致、  

    Vicente