This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:芯片处于热态

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1418025/lmk04826-the-chip-is-hot

器件型号:LMK04826
主题中讨论的其他器件: LMK61E2

工具与软件:

您好!

随附了原理图和相关的 PCB 布局文件。

我们针对 LMK04826应用电路的设计电路很简单、但我们不知道 PCBA 板上的芯片 LMK04826为何非常热。 我们确保不存在 Power/3.3V 短接至 GND 的情况。

两天前、我们给 Tech hlep 写了一封电子邮件、询问案例为 CS2529887:myTI 帐户帮助。 但您似乎没有收到我们的回复中的这封电子邮件、因此我们再次向您发送技术问题、希望您看到它。

提前感谢您!

Jifei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否也进行了寄存器编程? 我们能看到吗?

    布局或布局图像没有进入 E2E、我们尚未收到 CSC 查询。 您还可以在此处添加布局吗?

    您能否确认 LMK04826的引脚1位置和 PCB 的引脚1位置是否对齐? 我们偶尔会看到用户无意中旋转封装、这可能会导致极端发热。

    ——

    可能与发热问题无关、但值得一提的是:CLKin0由 LMK61E2振荡器提供、而 OSCin 则由看来是125MHz 独立振荡器提供。 原理图片段中的 CPout1或 CPout2均未连接到环路滤波器组件、如果是 CPout1 (PLL1的125MHz 振荡器)。 这是故意的吗? 如上所示、CLKin0的输入无法锁相到 OSCin 的输入、 因此不清楚如何使用或需要 LMK61E2;如果 CPout2上没有外部环路滤波器元件、PLL2将无法锁定。