This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:在 CE 和 CS#数字输入引脚上观察到负载

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1417549/lmx2820-loading-observed-on-ce-and-cs-digital-input-pins

器件型号:LMX2820

工具与软件:

在我的实验设置中、我尝试直接将3.3V 的电压强制施加到未组装 PLL 芯片的数字引脚 CS#(片选择)和 CE (芯片启用)。 意外地、我观察到大约1.5V 的压降、引脚汲取的电流大约为1.5 mA (根据数据表、它们的 CS#不应超过25uA)。 我检查了批次的所有 IC、但不幸的是、每一个 IC 都显示相同的行为。 在这方面、您能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    您的意思是芯片没有 Vcc 电源? 如果是这种情况、施加的电压很可能会通过内部保护二极管运行到电源轨。