This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:SPI 电压

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX1214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1419065/lmx1214-spi-voltage

器件型号:LMX1214

工具与软件:

您好!

我们实现了从 FPGA 到 Clockbuffer 的 SPI 总线(通过光耦合器)、如下所示。

时钟缓冲器侧的这些 SPI 信号(VPINM_2V5或 CB_VCC23_2V5)的电压基准应该是多少?

请注意、两个电压都是通过磁珠从常见的2V5_CB 电压生成的。  CB_VCC23_2V5为 clkout 通道2和3供电。 VPINM_2V5是 MUXSEL 和 DIV 信号的上拉电压。
(实施与 SNAU229类似)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    我们不熟悉耦合器、请与正确的团队一起检查。

    以下是 LMK1214 SPI 的要求。 输入引脚支持1.4V 至3.3V VIH。 输出引脚为2.5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    让我重新表述我的问题。

    您能否在 LMX1214 (SNAU229)的评估板中分享 SPI 块参考的电压?  

    我知道所有这些电压都是一个并且基本相同(使用磁珠分离)。 但由于它们馈送到缓冲器中的不同电压引脚、因此我希望确保我们为 SPI 接线参考正确的 IO 引脚电压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 电源的唯一问题是通过电源从 SPI 信号到时钟信号的潜在杂散耦合。 在 LMX1214上、这在器件上 LDO 内进行管理;在 LMX1214外部、光耦合器的电源轨可能是 SPI 信号的传导噪声源。 由于 VCC23是某些时钟输出的电源、并且存在通过电源进行杂散耦合的可能性、因此我建议改用 VPINM、因为 VPINM 不连接到 LMX1214上的任何电源、专门用于偏置外部引脚模式信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Derek -这很有帮助