This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:时钟输出0至3的差分和共模电压范围

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1214, ADC12DL2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1418455/lmx1214-differential-and-common-mode-voltage-range-for-clock-out-0-to-3

器件型号:LMX1214
主题中讨论的其他器件: ADC12DL2500

工具与软件:

大家好、团队成员:

1.我们要将  LMX1214的 CLKOUT0_P、CLKOUT0_N 与 ADC12DL2500的 CLK+、CLK-连接。 在查看  LMX1214的数据表时、无法识别时钟输出信号0至3的共模和差模电压电平。  

 ADC12DL2500的 CLK+和 CLK-电压范围在下面的下方表格中给出、请分享时钟输出引脚和连接的共模和差模电压电平、了解它是否满足下面指定的 ADC12DL2500电压范围的 CLK+、CLK-

2.在 时钟输出引脚处、LMX1214和 ADC12DL2500之间是否需要100nF 电容器串联?

3.   也请分享 LMX1214的 CLKIN_P、CLKIN_N 引脚的共模和差模电压电平...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudharson:

    CLKout 需要交流耦合到接收器端、因此 Vcm 为0V。

    电压摆幅可在0.2Vpp 和1.4Vpp 单端之间配置。