This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:汽车级器件要求

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104, LMK00804B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1414159/lmk1c1104-automotive-grade-part-requirements

器件型号:LMK1C1104
主题中讨论的其他器件: LMK00804B-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

您是否有 LMK1C1104的汽车级器件?

如果没有、您可以为同一应用推荐任何方法。

 

此致

Rishabh

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishabh:  
    我们有 LMK00804B-Q1、这是一个1:4缓冲器。 目前、我们还没有汽车级版本的 LMK1C1104。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishabh:  
    系统通知我、我们现在正在提供汽车级样片-客户对什么封装感兴趣?

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vicente:

    感谢您提供的信息。 我们正在查找 wson 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishabh:  
    我们可以申请 TSSOP 样片、但 WSON 明年不会申请。  

    现在可以吗?  

    此致、  

    Vicente