This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1418274/lmx2594-lmx2594

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2820

工具与软件:

在 SYSREF 函数中、延迟电路的典型步长为9ps。 在高温和低温条件下波动有多大? 例如、如果我在25°C 设置900ps 的延迟、则-40°C 和85°C 之间将出现多大的偏差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu、

    我有 LMX2820的数据。 LMX2594中的变化应该类似、因为 sysref 设计几乎相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

    感谢您的答复。

    我看到 lmx2594和 lmx2820的 sysref 延迟模式基本相同。

    为什么 lmx2820被描述为相移? 延迟时间与频率有关。

    但是、lmx2594延迟步长为9ps、 lmx2594在不同频率下工作的步长是否始终为9ps 延迟步长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu、

    x 轴 表示编程代码:0到251。  

    每个代码的步长取决于 VCO 频率。 LMX2594中的9ps 适用于特定配置(fvco = 14GHz、IncludedDivide = 4、SYSREF_DIV_PRE = 4)