This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:输出功率设置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1214, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1419171/lmx2582-output-power-setting

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件:LMX1214

工具与软件:

您好!

我在 LMX2582和 LMX1214之间仅通过串联电容器进行连接 、如下图所示。

 要将信号正确驱动到 clk 缓冲器中、PLL 中的建议输出功率设置是多少。

我知道这是一个范围。 但是、您是否建议在使用这些50欧姆电阻器终端时使用任何特定的已知良好值?

  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    尝试 从电源代码15开始。