This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6C:支持输入输出电压比较并需要串联电阻器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1419984/lmk6c-support-on-input-output-voltage-comparison-and-series-resistor-required

器件型号:LMK6C

工具与软件:

您好!

我们在设计中使用了 LMK6C 振荡器。 振荡器的输出端连接到电压为1.8V 的 FPGA 组。我已对两个器件进行 VIH、VIL 比较、请检查并告知。  

 我们能否在振荡器输出引脚上连接一个串联电阻器以用于调试目的? 如果是、要连接的电阻值、容差和功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:  

    通常、对于 LVCMOS 驱动器、不需要串联电阻、因此出于调试目的、您可以只放置一个0欧姆电阻。 电阻器的瓦数可以相当小、即使 FPGA 内部具有50欧姆端接电阻、电流也将约为 (1.8V / 2)/50欧姆= 18mA。 如果 FPGA 输入为高阻抗、则电流可能为几 uA。  

    根据 FPGA 的 VIH/VIL 要求、我认为 LMK6C 应该兼容。 如果您有任何其他问题、请告诉我。   

    此致、  

    Connor