This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:修订版 C 的封装信息

Guru**** 2521080 points
Other Parts Discussed in Thread: NE555, TLC555-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1418648/tlc555-q1-package-information-on-revision-c

器件型号:TLC555-Q1
Thread 中讨论的其他器件:NE555

工具与软件:

嗨、团队:

在修订版 C D/S 中、我看到了下表。 这是拼写错误吗?

此致、

Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji-san:

    感谢您的评论。  

    我认为这张图是正确的。 我怀疑封装类型有拼写错误、SOIC-8的尺寸通常应为4.90mm x 3.90mm。  

    下图来自 NE555。  

    如果封装规格正确、则图纸应正确。 封装尺寸可能是一个拼写错误。 我来咨询系统工程师。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的确认。 我将关闭该主题。 如果您有任何更新、请告诉我。

    此致、

    Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    TLC555-Q1的封装尺寸也包括引脚、这与之前的尺寸规格(指封装尺寸)不同。 这里没有拼写错误。  

    好的。

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    您是说这些值显示为典型值吗?

    此致、

    Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    是的、您可以将这些图视为最小和最大尺寸、封装信息视为标称或典型值。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    很好。 非常清楚! 感谢您的确认。

    此致、

    Shoji