This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:使用即时校准时必须插入的软件补丁

Guru**** 2578955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1419808/lmx2820-software-patch-that-must-be-inserted-when-using-instant-cal

器件型号:LMX2820

工具与软件:

用于修复即时校准 VCO 3到 VCO 4转换的补丁需要向寄存器0x6A 进行20次写入。  是否足以按顺序写入20个寄存器、或者必须在每次0x6A 写入之间写入寄存器0以将数据锁存到芯片?

 调整该问题相位的另一种方法: 0x6A 是否为双缓冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该写入"是否足够按顺序将20个值写入寄存器0x6A 或者必须在每次0x6A 写入之间写入寄存器0以将数据锁存到芯片?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    0x6A 不是双缓冲、它们将在被写入芯片后被立即锁存到芯片。

    此处附上了 Instcal 设置过程、供参考。

    初始化寄存器设置
    1.设置 DBLBUF_PLL_EN、DBLBUF_CHDIV_EN、DBLBUF_OUTBUF_EN、DBLBUF_OUTMUX_EN = 1
    2.设置 DBLR_CAL_EN = 0;INSTCAL_SKIP_ACAL = 0
    3.如果需要 VCO 倍频器、请设置 INSTCAL_DBLR_EN = 1、否则将该位设置为0
    4.设置 INSTCAL_DLY = T x fosc (以 MHz 为单位)/2^CAL_CLK_DIV、其中 T = 2.5 x CBIASVCO / 0.47µF。 CBIASVCO 是引脚3处的旁路电容
    5.将其他寄存器配置为锁定到5.65GHz 而无需任何校准辅助
    6.设置 INSTCAL_PLL_NUM = 2^32 x (PLL_NUM / PLL_DEN)
    编程
    VCC 为 LMX2820上电
    8.对所有寄存器进行编程、LMX2820应锁定到5.65GHz
    InstCal 校准
    9.编程 INSTCAL_EN = 1.
    9.5运行索引例程
    10.编程 R0 (FCAL = 1)、将开始校准
    11、等待100ms
    12.编程 R0 (FCAL=0)以完成校准
    13.如果 LD 引脚未变为高电平、则编程 RESET = 1以复位 LMX2820。 LMX2820复位后、重复步骤8至12
    更改 VCO 频率
    14.编程 INSTCAL_PLL_NUM、PLL_N、PLL_NUM 和 PLL_DEN (如果其值发生变化)
    15.对 R0进行编程(FCAL = 0)以更改 VCO 频率

    9.5索引例程
    1.编程 R106[10]= 1 (0X6A 0400)
    2.编程 R107[5:0]= 0 (0x6B 0000)
    编程 R108 = 0 (0x6C 0000)
    编程 R109 = 0 (0x6D 0000)
    5.编程 R106[9:0]= 514 (0x6A 0602)
    6.编程 R106[11]= 1 (0x6A 0E02)
    7.编程 R106[11]= 0 (0x6A 0602)
    8.针对 R106[9:0]= 515至519、重复步骤5至7
    9.编程 R106[10]= 0 (0x6A 0000)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Noel、

    我想确保我得到正确的结果。  索引例程的第5行列出514 (假定为十进制)。  不过、0x0602为1538十进制。  我在这里遗漏了什么吗?  我是否应该使用您在补丁中提供的十六进制值?

    Rgds、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    R106[15:0]= 0x602 = 01 10 0000 0010

    R106[9:0]= 514d =  10 0000 0010

    它们是匹配的。