This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B:VDD 电源支持1.8V

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1420564/lmk00804b-is-vdd-supply-supports-for-1-8v

器件型号:LMK00804B

工具与软件:

您好!

我们在 电路中使用时钟缓冲器 LMK00804BPW、查询关于1.8V 的 VDD 电源支持。

在数据表中、绝对最大额定值为其给定值、因为它可能需要-0.3至3.6V、如附件所示。 时钟 SEL 为 LVCOM。

您能否确认 ASAP VDD 在1.8V 电压下正常工作。 然后 我将我们的电路连接 在下面。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalpana:  
    内核电源电压为3.3V。  
    输出电源电压可以为1.5V/1.8V/2.5V/3.3V。  
    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、主席先生、我知道以上的资料。 如果我提供 VDD 1.8V 的电压、我将获得时钟输出或者不是 SIR。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaplana:

    您在建议的运行条件之外运行、因此 TI 不能提供任何有关性能的保证。

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢