This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:保留寄存器设置值在文档中不一致。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1419806/lmx2820-reserved-register-setting-values-are-inconsistent-in-the-documentation

器件型号:LMX2820

工具与软件:

我可以在4个位置确定保留寄存器设置、但它们并不总是同意。  我可以查看:

1.  加载"EVB 默认模式"后的 EVB 原始寄存器值

2. 使用 GUI 进行复位后的 EVB 原始寄存器值

3.  LMX2820寄存器映射复位字段

4. LMX2820寄存器映射说明字段

EVB 默认模式接近  LMX2820寄存器映射说明字段

GUI 复位与存储器映射复位字段相同。   

下表显示了这些差异。  横向查看行中的颜色显示了差异。  对于保留寄存器、我应该使用哪些值?

e2e.ti.com/.../LMX2820_5F00_Reserve_2D00_Register_2D00_Variations.pdfe2e.ti.com/.../LMX2820_5F00_Reserve_2D00_Register_2D00_Variations.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    R64、数据表错误、我们应该写入0x40 0080。

    R11[4]是 OSC2x、TICS Pro 默认配置启用了该位以获取200MHz FPD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Noel、

    1.在 R64上可以

    2. 关于 R11、我担心最后半字节[3-0]。  该文档针对此保留位置调用了0x3和0x2。

     是否可以为其他5个保留寄存器提供正确的输入、并且 GUI 复位和 EVB 默认值之间存在冲突?

    Rgds、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    在软复位(程序复位= 1)或下电上电后、如果进行寄存器读回、您将读取复位列值。 这称为器件默认值。 不过、在我们使用该器件时、可能需要 将其配置为不同的值。 在本例中、尽管复位值为0x3。 我们需要将这些位的值配置为0x2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Noel、

    这回答了我关于 R64和 R11的问题。  还有5个保留寄存器、其中器件复位和 EVB 默认值不同。   

    您是否应该为其余5个寄存器使用 EVB 默认保留寄存器设置、而不是器件复位值?

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    右侧、我们应使用"说明"列中的值。