This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:TLC555与与与门连接

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1415678/tlc555-tlc555-interfaced-with-and-gate

器件型号:TLC555

工具与软件:

您好!

我将连接并将门输出连接至 TLC555复位引脚。 两个器件的电源均为5V。

构成部分1.   VOH1 (min)
(V)
第1卷
(最大值)
(V)
VIH1
(最小值)
(V)
VIL1
(最大值)
(V)
构成部分2. VOH2
(min)
(V)
VOL2
(最大值)
(V)
六目2
(最小值)
(V)
VIL2
(最大值)
(V)
接口1-2兼容性
条件1.
VOH1 (min)> VIH2 (min)
接口1-2
兼容性
条件2
VIL2 (MAX)> VOL1 (MAX)
接口2-1兼容性
条件1.
VOH2 (min)> VIH1 (min)
接口2-1
兼容性
条件2
VIL1 (最小值)> VOL2 (最大值)

(2输入)(P5V)
3.3. 0.55. 3.5. 1.5. TLC555 4.1. 0.4. 1.8 0.3.

VIL、VOL 限制存在兼容性问题。

我应该如何处理?

谢谢!

Vidhya