This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3765:锁定时的 CPOUT 电压?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3765, TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1418756/trf3765-cpout-voltage-when-it-locked

器件型号:TRF3765
Thread 中讨论的其他器件: TRF372017

工具与软件:

我正在使用 TRF372017、它集成了 PLL/VCO、与 TRF3765类似、但无法锁定。 CPout 引脚电压约为3.2V。有人能告诉我正确的 CPout 引脚电压吗?

FREF 为100MHz、Fpfd 为20MHz。

这是我的 配置字。

XSignalGen_SPIWrite(SignalGen.BaseAddress, ADDR_MIX, 0x601000A9);
XSignalGen_SPIWrite(SignalGen.BaseAddress, ADDR_MIX, 0x08A009CA);
XSignalGen_SPIWrite(SignalGen.BaseAddress, ADDR_MIX, 0x3158106B);
XSignalGen_SPIWrite(SignalGen.BaseAddress, ADDR_MIX, 0xCB1C300C);
XSignalGen_SPIWrite(SignalGen.BaseAddress, ADDR_MIX, 0x0D03A28D);
XSignalGen_SPIWrite(SignalGen.BaseAddress, ADDR_MIX, 0x9590100E);
XSignalGen_SPIWrite(SignalGen.BaseAddress, ADDR_MIX, 0xD041100F);