This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:CAN lmk05318支持 FM 和4FSK 调制

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMK05318, LMK05318B, CD74HC4046A, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1417541/lmk05318-can-lmk05318-support-fm-and-4fsk-modulation

器件型号:LMK05318
主题中讨论的其他器件:LMX2571、、、 CD74HC4046ALMX2572

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户正在采用 LMX2571作为其 DMR 对讲机的当前解决方案。

他们还在调查下一代的新解决方案、如标题所述、lmk05318是否能够支持 FM 和4FSK 调制?

如果没有、您能提供一些选择指南吗?

BR

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我来向团队核实这一点。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    看起来我上周从未点击"回复":

    LMK05318B 不支持 FM 和4FSK 调制。

    CD74HC4046A 能否正常工作?

    我们建议使用用于 FM 和 FSK 调制的 LMX2571、请参阅该应用手册: www.ti.com/.../snaa309.pdf。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    客户正在使用 LMX2571作为其当前的解决方案。 他们正在为下一代平台寻找新的解决方案。 因此05318B 不支持 FM 和4FSK、您建议使用 CD74HC4046A? 看起来像是一个旧器件。 我们是否有任何支持 FM 和4FSK 的新型器件?

    应用手册 u share 的链接不可用。

    BR

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    • 请尝试以下链接(这是 snaa309应用程序说明): https://www.ti.com/lit/an/snaa309/snaa309.pdf
    • 正确、LMK05318B 无法支持 FM 和4FSK。
    • 您能否详细说明一下 LMX2571缺少什么、他们想使用另一种解决方案?
    • 、请确认 LMX2571是最新的解决方案。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    对于合成器、您知道我们有 LMX2571和 LMX2572。

    我们的团队没有 支持 FM 和 FSK 运行的特定产品、您可以咨询无线连接团队、看看他们是否有任何建议。