This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:有关 LMH1983的问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1421490/lmh1983-questions-about-lmh1983

器件型号:LMH1983

工具与软件:

可能与之相关的人员

我正在考虑 LMH1983的规格。 我有几个问题。


使用方法:

我将以 HDTV 格式为 LMH1983提供 HD 和 VD。 我想让 LMH1983在1.001MHz 格式下输出148.5/NTSC。
我想让 LMH1983以 PAL 格式输出148.5MHz。

问题1:请告诉我​​NTSC 和 PAL 模式的寄存器设置值和程序。 如果有应用程序、请进行介绍。

问题2:请告诉我 PLL 锁定在 NTSC 和 PAL 模式所需的大致时间。

我希望我能很快收到您的反馈。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山浩、

    只要器件处于自动格式检测模式、它就会相应地生成时钟。

    有关锁定时间详细信息、请阅读产品说明书第8.3.7节。