This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF25081:PLL 旁路模式中的 FBIN 连接目标

Guru**** 2914260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1418768/cdcvf25081-fbin-connection-destination-in-pll-bypass-mode

器件型号:CDCVF25081

工具与软件:

你(们)好 

在 PLL 旁路模式下使用 FBIN (16pin)应该怎么做?


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morisato:  
    引脚为 NC。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的  Vicente

       感谢您的回答。

                   此致、

                   Morisato