This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:将寄存器预加载至自定义设置

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1421049/lmx2820-preloading-registers-to-custom-settings

器件型号:LMX2820

工具与软件:

客户 在不使用 FPGA 或微控制器的情况下、通过 SPI 总线成功实施了哪一种经过验证的最简单方案来预加载带有寄存器值的 LMX2820?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    我不知道我们有客户不使用带有 LMX2820的微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多客户使用 MSP430和其他微控制器来通过 SPI 总线预加载 LMX2820或几乎任何 LMX 的默认寄存器设置。 我发现、除了使用微控制器外、使用 SPI FRAM 是预加载 LMX 2820的最简单方法、除非有人打电话给我。