This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:关于(min)规格的问题3079

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP, CDCLVP111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1422188/cdclvp111-sp-question-about-vod-min-spec

器件型号:CDCLVP111-SP
主题中讨论的其他器件: CDCLVP111

工具与软件:

您好!

CDCLVP111-SP 数据表规定差分(min)= 350mV。


但是、CDCLVP111数据表指定的差分(min)= 600mV。


为什么 CDCLVP111-SP 与 CDCLVP111的差分(min)规格如此不同?
这是它们之间的温度范围差异导致的吗? 在-40oC 至+85oC 的温度范围内、CDCLVP111-SP 差分(min) 30mV 规格也应该是600mV?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:  
    请参考 VOD 与频率间的关系图-随温度的变化而变化。  
    SP 与工业级元件之间的裸片也不同。  
    此致、  

    Vicente