This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:单环路模式下的环路滤波器

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1420460/lmk04828-loop-filter-in-single-loop-mode

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04832LMX2572

工具与软件:

您好、TI 团队。

我考虑在单环路模式下使用 LMK04828。

我将使用 PLLATINUMSIM 评估环路滤波器、我有两个问题:

1.如何计算锁定时间?

我已在滤波器优化器中选择"Total Lock Time"、但未获得任何计算结果。

2.将滤波器阶数设置为4阶、将滤波器类型设置为活动类型 C 时、如何将环路滤波器连接到 LMK04828?

根据数据表、环路滤波器似乎只有一个连接点、即 CPOut2引脚。

但是、在 PLLATINUMSIM 屏幕上、似乎有另一个连接点。

这对应于哪个引脚?

此致、

松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hello-Matusomoto-San、
     由于 PLL 为固定频率、仅在初始配置 PLL 时才会出现锁定时间、因此 PLLatinumSim 不支持 LMK04828/32的锁定时间。 与通常需要执行跳频的 LMX 频率合成器产品(例如 LMX2572/2820)相比、锁定时间与信道开关速度或 FM 带宽直接相关、固定频率 LMK04828和 LMK04832的锁定时间仿真很少重要。

    关于引脚、我认为您使用的 PLLatinumSim 版本已过时、因为在我的版本中会显示 VTUNE 引脚。  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我了解锁定时间。

    LMK04828中似乎没有 VTUNE 引脚、因此请重新确认。

    此致、

    松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matsumoto San:

    Vtune 将是外部 VCXO 上的调谐电压。

    CPout1用于驱动 PLL1用于抖动消除应用的外部 VCXO -干净的时钟将反馈到 OSCIN 以驱动 PLL2进行时钟分配。

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    抱歉、我误解了这一假设。
    如果我理解正确、那么在具有内部 VCO 的单环路模式下使用 LMK04828时、这意味着不能使用有源滤波器。


    我想使用无源滤波器计算外部环路滤波器的常数。
    例如、如果我们考虑一个4阶无源滤波器、对应关系是否如下:
    - C1/C2/R2:连接到 CPOut2引脚的外部 RC 网络
    - C3/C4/R3/R4:LMK04828的内部环路滤波器
    是这样吗?

    此致、
    松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matsumoto San:  
    如果您使用单环路模式、  

    您很可能使用内部 VCO。  
    您可以使用有源或无源滤波器-您可根据具体应用进行选择

    您也可以处于单环路模式、并使用外部 VCO 代替内部 VCO。
     .  

    您可以选择对 R3/R4和 C3/C4使用内部环路滤波器组件。  

    如果您不希望使用此功能、只需将它们设置为最小值、这实际上会使它们具有零效果。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我知道 R3/R4和 C3/C4是内部环路滤波器元件。
    也可以在单环路模式下使用外部 VCO、在这种情况下、
    有源滤波器是否可用于环路滤波器? 我的理解是否正确?

    此致、
    松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松本山喜  
    是的、外部 VCO 可用于单环路模式、是的、可以使用有源滤波器。  

    此致、  

    Vicente