This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:电容器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1421395/lmx1214-capacitors

器件型号:LMX1214

工具与软件:

您好!

我将100nF 0402B104K160CT 去耦电容用于时钟缓冲器电压引脚。

该器件、对吧? 或者是否需要任何特殊类型的宽带电容器?

请分享相关详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    如果您的应用仅在特定频率下运行、则无需使用宽带电容器。  

    宽带电容器的优势是、我们不需要担心什么电容适合应用。  

    是否需要根据应用频率修整电容、或者仅使用宽带电容器来减少设计工作量、这取决于您。