This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:传播 良好

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1421410/lmk04832-sp-prop-delay

器件型号:LMK04832-SP

工具与软件:

您好!

我在数据表中没有看到任何传播延迟规格。 已经对其进行了表征吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我很快就会回复您。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    LMK04832-SP 的传播延迟特性具有限制。 如果我不知道您计划使用的确切配置、那么回答您的问题会有点困难。 有单环路和双环路模式、以及单独的缓冲模式。 如果您可以提供说明或可能是.tcs 文件、我很乐意为您提供传播延迟的估计值。

    谢谢!

    Michael