This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:LMK00105SQ 输出使能、信号电平高、上拉10k 或直接连接

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1422759/lmk00105-lmk00105sq-output-enable-signal-level-high-with-pullup-10k-or-direct-connection

器件型号:LMK00105

工具与软件:

您好!

我对 LMK00105SQ 的输出使能输入有一些疑问。

该引脚是否应该直接连接到 VCC 或10k 上拉电阻器或。

在评估板中、该引脚直接连接。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tee:  
    两个选项都可以、但为了方便、我会直接将数据交给 VCC Just Board。  
    布局上的无源器件少了一个。  
    此致、  

    Vicente