This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:未使用的 IN_P/N 引脚

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1423030/lmk1d1204-unused-in_p-n-pins

器件型号:LMK1D1204

工具与软件:

您好!

对于未使用的输入、优先选择哪一种? 是1K 接地还是悬空接地? 数据表中提供了这两个选项。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:  
    两个选项都可以。  
    此致、  

    Vicente