This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:CDCLVP111-SP 输入是否可冷启动?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1423084/cdclvp111-sp-is-cdclvp111-sp-input-cold-spareable

器件型号:CDCLVP111-SP

工具与软件:

在 CDCLVP111-SP 未通电的情况下、输入是否可以冷启动? 在这种冷备用条件下、信号完整性无关紧要。 请告知是否可以在驱动电平满足通电规格的情况下无限期驱动 CDCLVP111-SP 输入。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:  
    不建议这样做。  
    长期来看、它可能会损坏源时钟驱动器、并且内核电流可能会沿着一个不打算承载该电流量的路径流动。 器件也可能运行异常。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设 CLKP0 / CLKN0 / CLKP1 / CLKN1为交流耦合。   当器件未通电时、CLKP0/CLKKN0/CLKP1/CLKN1至 GND 的阻抗是多少? 对于交流耦合时钟输入、您是否仍然需要内核电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:  
    我会联系设计团队、看看您的使用案例-如果您是外部交流耦合且 VDD = 0V
    只要摆幅不超过+/-0.5V、就应该没有问题

    此致、  

    Vicente