This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E08:时钟发生器

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1423419/lmk61e08-clock-generator

器件型号:LMK61E08
主题中讨论的其他器件:LMK61E2

工具与软件:

尊敬的 TI 成员

TI 是否有与贝氏类似的产品?  

1) 1)由 I2C 或 SPI 更改的可编程 OSC 输出  

2) 1 Hz~100 Hz  

如果是、请分享器件型号  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很遗憾、我们没有任何器件可以满足这些要求。 我们提供可编程振荡器 LMK61E2、但它仅支持 MHz 范围内的频率。  

    此致、  

    Connor