This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B-Q1:LMK05318B-Q1频率错误

Guru**** 2605375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1423302/lmk05318b-q1-lmk05318b-q1-frequency-error

器件型号:LMK05318B-Q1

工具与软件:

您好、朋友:

     您能否告诉我24.576 MHz 输出频率的允许偏差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shao、您好!

    24.576 MHz 由 VCO2 (APLL2)生成。 输出频率误差取决于该时钟锁定到的基准输入。

    如果 APLL2在独立模式下运行、则参考 XO、则输出将具有与 XO 相同的 ppm 误差

    2.如果 APLL2级联 APLL1:

     a.如果 APLL1以 XO 为基准、则输出也具有与 XO 相同的 ppm 误差。

     b.如果 APLL1参考 DPLL 输入、则输出将具有与 DPLL 输入相同的 ppm 误差。

      级联模式下允许的最大误差为+/-100ppm、因为这是 BAW VCO1的限值。

    -Riley