This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:CDCE6214RGET

Guru**** 2605325 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1423987/cdce6214-cdce6214rget

器件型号:CDCE6214

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我是 Glide Technologies 的 Sanket Patadiya。

我们计划在我们的一个设计中使用 CDCE6214RGET、但对该方案的实现存在一些问题。

我们的系统包含 ADC、DAC 和 MPU、我们希望为 CDCE6214RGET 的每个元件提供时钟信号。 我们正在考虑此设置的两个选项。

我们的主要问题是、我们是否可以将 ADC 和 DAC 数据与时钟同步、以便从 MPU 读取和写入数据?

请帮助我们解决该问题。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanket,

    我无法用 ADC/DAC 将其数据输出与时钟同步的能力来形容、但我们可以同步时钟、以便 CDCE6214的三个时钟中的每一个时钟的初始上升沿都对齐。 数据表中介绍了该行为  9.3.3.2分频器同步

    谢谢!

    Kadeem