This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:TPL5110控制延迟/M_DRV

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1422645/tpl5110-tpl5110-control-delay-m_drv-by-two-ways

器件型号:TPL5110

工具与软件:

我可以通过两种方法(手动开关或信号)控制 DELAY/M_DRV 引脚(引脚3)吗?
如果可以的话、我需要如何设计电路?

我想通过两种方法对其进行控制、如下所示、以打开 P-MOS。

1.手动开关
2.来自 ATSAMD21G18的信号。

P-MOS 需要每1小时打开一次、但在该电路中、P-MOS 每10分钟打开一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    PA23引脚的阻抗是多少? 如果它不是高阻态、则 延迟引脚上的等效电阻将更小。 因此、时间间隔变得更短。

    如果您不确定阻抗、请尝试在 MCU 和延迟引脚之间添加一个二极管。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我很快就会尝试你的建议。

    导致此问题的原因似乎是 PA23引脚直接连接到了 DELAY 引脚。
    因为如果 PA23引脚未连接到 DELAY 引脚、该系统会很好地工作。

    因此、我认为向您提供的技巧非常有效。

    谢谢你。