This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:LTspice 中的 NE555纹波检测器仿真

Guru**** 2813385 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, TINA-TI, OPA192, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1422913/ne555-ne555-ripple-detector-simulation-in-ltspice

器件型号:NE555
Thread 中讨论的其他器件: TINA-TIOPA192TLC555

工具与软件:

尊敬的团队:

我正在开发一种使用两个 NE555 IC 的纹波检测器和计时器电路。 我的目标是在纹波持续2秒以上时激活继电器。 下面是对电路和我所面临问题的说明。

在电路中、我使用一个 NE555来检测纹波、并使用另一个 NE555作为计时器。 脉冲电压源模拟 LTspice 中的纹波。 不过、我会遇到意外行为:在仿真开始时、第二个 NE555 (Vout2)的输出会在120ms 内保持低电平。 我认为这种延迟是由我在第一个 NE555的输出和第二个 NE555的触发器之间放置的滤波器导致的、用于降低噪声。

仅当纹波持续时间超过2秒时、我才希望 Vout2保持低电平。 任何人都可以回顾我的仿真并建议如何实现这种行为?

提前感谢您的帮助。

此致、
Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farzaneh:

    我们很乐意为您的纹波检测电路提供帮助。 鉴于我们官方不支持 LTspice、我将首先在 TINA-TI 中重新创建您的电路、然后查看我是否可以复制此行为。

    我需要额外的时间来处理此问题、但我应该在明天的 EOD 之前向您提供更新。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯·晨

    这会很棒、因为我几乎没有时间了!

    此致

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farzaneh

    我在 TINA 中创建了电路、并且能够复制您看到的延迟、但它要短得多(50ms 而不是120ms)。 这种差异可能是由于我们使用的不同逆变器(TINA 没有内置逆变器、因此我使用 OPA192从头开始构建)。 信号链中的逆变器和其他逻辑器件可能会导致延迟。  

    与 TLC555模型(我们最精确的555计时器模型)相比、NE555模型的精度也要低得多、这也可能解释了一些仿真差异。  两个计时器之间的 RC 滤波器也会引入一些延迟。

    在下面的瞬态响应图中、"VTrig1"是第一个计时器的触发输入、"OUTB"是第二个计时器的输出。

    e2e.ti.com/.../555RippleDetector.TSC

    总之、很难判断120ms 延迟的确切原因是什么、可能是不同因素的组合。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Alex Curtis