This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338:卷盘烘烤

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1415755/lmk00338-reel-baking

器件型号:LMK00338

工具与软件:

嗨、团队:

您能告诉我 LMK00338RTAT 卷带允许的最高温度吗?
烘烤条件如 snia550h (003)中的表5所示。

通常、无法在高温下加热卷带封装、因此烘烤温度应在40C-60C 以内。
数据表说明 th 的贮存温度最高为150°C
如果超过地板寿命并使用卷带烘烤、则温度为125°C 4小时、40°C 4天(96小时)、60°C 48小时。

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-San:

    我将 在下周进行调查。

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh-San、  
    我已联系产品工程团队-收到回复后、我将立即向您通报最新情况。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincente-San:

    您对此有任何更新吗?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-San:  
    抱歉,卷盘在50°C 烘烤8小时,如果留在外面超过7天,则在125°C 烘烤8小时。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincente-San:

    我的客户指出 、125°C 超过了 典型卷带/卷带材料的最高温度。

    您是说 TI 的卷带/卷带材料具有更高的耐热性吗?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:  

    我联系了 PE 团队。  
    器件实际上在卷带包装之前进行烘烤。  
    MSL3器件需要执行此操作。  
    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincente-San:

    我的客户希望烘烤卷带 、因为如果发生断电、一些库存可能会暂时留在客户的仓库中、温度会超过30摄氏度。 因此、我的客户希望确保具有合适的烘烤温度。

    您可以回答我的问题吗?

    > 我的客户指出 125°C 超过了 典型卷带/卷带材料的最高温度。

    >您是说 TI 的卷带/卷带材料具有更高的耐热性吗?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-San:  
    明天我会跟进-通常回答这些问题的 PE 是 OOO。  

    此致、  

    Vicente