This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:LMK05318BEVM 上为1PPS

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318BEVM, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1423256/lmk05318bevm-1pps-on-lmk05318bevm

器件型号:LMK05318BEVM
主题中讨论的其他器件: LMK05318B

工具与软件:

您好!

我有一个到达 LMK05318BEVM 的1Hz 信号(这是 GPS 的同步 PPS)。

我希望在一切正常时从 LMK05318BEVM (与输入信号同步)获得相同的信号、如果我停止输入信号(很长时间、如几小时)、我希望输出信号继续、就像输入信号从未停止一样。

我在 TICS Pro 上执行了一些操作、但输入信号和输出信号不同步、当我要在"RAW 寄存器"中激活 ZDM 时、它会停止输出信号。

是否有人有解决方案?

谢谢、祝大家愉快。


e2e.ti.com/.../reglage_5F00_ticspro.tcse2e.ti.com/.../reglage_5F00_ticspro2.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Coline:

    LMK05318B ZDM 不是真正的零延迟。 相反、它是伪 ZDM、因为该器件会 同步复位 以允许 OUT7上的相位对齐。

    请检查1PPS 输入信号是否已验证:PRIREF_VALSTAT = 1且 DPLL 锁定:LOPL_DPLL = 0、LOFL_DPLL = 0?

    启用"ZDM"后、您是否可以尝试对器件进行软复位? 您看到输出信号了吗?

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

    感谢您的回答。  

    我已经说了,就像你说的:

    PRIREF_VALSTAT = 1 (R411寄存器为: 0x019B0C)

    LOPL_DPLL = 0;LOFL_DPLL = 0 (R14寄存器为: 0x000E00)

    以及:  

    DPLL_ZDM_SYNC_EN = 1 (R252寄存器为: 0x00FCED)

    对芯片进行软复位后、我得到了输出信号、但它仍然与输入不同步。  就像没有 ZDM 时一样。

    我的输入信号是这个:

    在示波器上、输入端为黄色、来自 LMK05318B EVM 的输入端为蓝色。 如您所见、它们是不同步的、输出一甚至与频率不完全相同。

       

    关于寄存器、我使用本文档: www.ti.com/lit/ug/snau254a/snau254a.pdf?ts = 1728438022259

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Coline:

    好的是、由于 LOPL = 0且 LOFL = 0、您的设置能够锁定到1PPS 输入。

    您似乎在寻找1PPS 输入和输出之间的边沿对齐。

    您是否可以尝试在 APLL1和 OUT7上启用分频器同步:

    PLL1_P1_SYNC_EN = 1

    CH7_SYNC_EN = 1

    DPLL_ZDM_SYNC_EN = 1

    然后执行软复位

    您可以通过 DPLL_REF_SYNC_PH_OFFSET 调整相位偏移

     

    -Riley