This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:替换器件-相同的功能- 2.85V 轨或更低轨

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1424925/lmx2571-replacement-part---same-functionality---2-85v-rail-or-lower-rail

器件型号:LMX2571

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

LMX2571芯片让我印象特别深刻、因此我很想将其用于我公司的项目。

我想更换具有相同功能并且可以在2.85V 电源轨上工作的芯片、因为我们的电流电压轨在2.85V 上运行、并且我们设计的 PCB 本质上是安全的(IS) PCB、因此对电路板的总内部电感和总内部电容有限制。

您有什么想法、敬请告知。 期待您的答复。

此致、

Remo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remo:

    我们没有让合成器以低于3V 的电压运行。 您是否会考虑使用直流/直流转换器将电压升压至3.3V?