This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:原理图审阅和 TCS 文件

Guru**** 2767555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1424433/lmx2594-schematic-review-and-tcs-file

器件型号:LMX2594

工具与软件:

您好!

您能否查看包括环路滤波器在内的原理图并提供 TCS 文件?

e2e.ti.com/.../2047.LMX2594.pdf

1.时钟输入: 100M 差分时钟

2. RFOUTA : 3.932GHz 不同的时钟

3. RFOUTB : 1.92MHz 不同的 clk

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    建议在 RFOUT 50Ω 上拉电阻上额外添加一个100nF 电容器。 在3.9GHz 时、3.3pF 0402电容器优于100pF。

    DS90LV028ATLD 具有传播延迟、如果您需要时间关键型同步或 SYSREF、请确保能够补偿延迟。  

    您可以跳过 DS90LV028、将 SYNC / SYSREF 输入格式设置为 LVDS、  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的支持。

    您是否也可以提供.tcs 文件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    e2e.ti.com/.../solid.tcs

    请注意、SYSREF 输出频率不完全是1.92MHz。