This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:VCO 正常通道分频器故障。

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1425884/lmx2572-vco-okay-channel-dividers-fail

器件型号:LMX2572

工具与软件:

VCO 输出在3.2GHz 至6.4GHz 的完整范围内可以获得良好的相位噪声和输出功率。  但是通道分频器输出的频谱和功率非常差、就好像分频器的驱动不够硬。 我构建了其中10个、它们的行为基本相同、2、4、8、16和32分频器很糟糕、但64,128和256可以正常工作(在大多数情况下)。  

VCO 输出如何正常、但低通道分频器会损坏?  我已经用 TICS PRO 检查了寄存器读数、一切正常。

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    请查看我对您上一篇文章的回复。