This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594 VCO基频交叠区宽度和失锁问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1407413/lmx2594-lmx2594-vco

器件型号:LMX2594

工具与软件:

1.请问LMX2594是集成VCO的频综器件、VCO里面基频的交叠区宽度有多少?μ A

2.常温条件下全辅助寄存器配置、实现跳频、偶尔会出现失锁现象、请问这样的配置合理吗?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    您如何获得完全辅助 VCO 参数? 您是否对所有器件使用相同的查找表? 您开关频率的频率有多高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    若要调试:

    -当解锁发生时,如果您重新编程相同的频率点(完全辅助),它会锁定吗?  

    -当解锁发生时,读回值是否与写入的值相同?

    -当解锁发生时,你是否得到下一个频率点锁定?  

    -如果您将编程间隔增加到4ms 或10ms ,这是否可以解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不锁、再发任然不锁。μ s 回读出的数据跟发的数据是一样的 μ s 当出现不锁时、下一个频点也不锁定、直到它自己恢复、恢复时间几十ms到几百ms不等。μ s 4.不能解决 μ s μ s

    请帮忙看下我们寄存器的配置是否有问题?产品的LMX2594不是所有都失锁、只有个别会出现失锁现象感觉配置不稳定 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、可以发一个全辅助寄存器配置的参考文档吗?谢谢 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    根据配置、编程序列将如下所示:

    PLL_N、PLL_NUM、VCO_CAPCTRL、VCO_SEL、VCO_DACISET、 等待。

    您是否可以在写入 PLL_NUM 后尝试切换 MASH_RESET_N? 也就是说、

    PLL_N、PLL_NUM、MASH_RESET_N = 0、MASH_RESET_N = 1、VCO_CAPCTRL、 VCO_SEL、VCO_DACISET、等待。