This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110-Q1:仅使用 M_DRV 信号的单次触发模式

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1425238/tpl5110-q1-one-shot-mode-just-using-m_drv-signal

器件型号:TPL5110-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/912946/tpl5110-q1-one-shot-mode-without-done-signal/3374428?focus=true

根据这篇文章、我可以像这样使用而无需完成信号、但我有一个问题。 首先、当我们给电路加电时、我们是否仍会等待  T_IP 计时器到期? 电路将如何启动?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果没有完成、启动时序图如下所示。