This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:当在 clk104射频附加卡中从 SFP 恢复时钟生成 DAC 参考时钟时、PLL1锁定失败

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1424537/lmk04828bevm-pll1-lock-fails-when-generating-dac-ref-clk-from-sfp-recovered-clk-in-clk104-rf-add-on-card

器件型号:LMK04828BEVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

工具与软件:

您好!

在我们的 ZCU208设计中、我们需要使用从 PCS/PMA 以太网恢复的 SFP 时钟生成 DAC 数据。 我们尝试通过 TICSPRO 对 CLK104射频时钟插件卡进行编程、以生成 DAC 参考时钟。 我们采用双环路模式运行、并为 LMK04828B (U2)提供 SFP Rx 恢复时钟(62.5 MHz)作为 clkin2输入。 我们正在获取 DAC 基准时钟输出信号、但 LMK04828B 中的 PLL1未锁定。 我们已通过对寄存器 R366 (0X016E1B 地址)进行编程来确认这一点、从而使用闪烁的 DS1 LED 来检查 PLL1锁定状态。

有趣的是、当我们使用振荡器输入而非恢复的时钟进行测试时、PLL1成功锁定。

我随附了 UG1437中指定的相关 TICSPRO 配置和 clk104方框图。

您能否建议在使用 SFP 恢复时钟作为输入时如何确保 PLL1锁定? 另外、您能否说明 SFP 恢复时钟输入应该是在 CLKIN2还是 CLKIN0中? 文档在这一点上不是很清楚。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vaishnavi、  
    我不确定恢复时钟是如何连接到 LMK04828的。
    在 AMD/Xilinx 的一个表6中、显示恢复的时钟连接到 CLKIN0。  
    在方框图中、它显示了连接到 CLKIN2的恢复时钟。

    这个恢复的时钟在电路板上的布线太物理了、具体在哪里?  

    恢复时钟的规格是什么?  

    您提到、当您使用振荡器作为 PLL1的基准时、它能够锁定。 从方框图中可以看到、是否将振荡器连接到了 CLKIN1?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    我也不确定恢复时钟是否映射到 clkin0或 clkin2、因为它在不同文档中存在冲突、并且使用 SFP 恢复时钟参考的设计不多。

    我们恢复的 clk 为62.5 MHz、并由以太网 pma IP 的 rxoutclk 生成。

     按照原理图、我们将恢复的 clk 映射到 M20、L21、即 clk104_sfp_rec_clk_p 和 clk104_sfp_rec_clk_n。  

    是的、10MHz 振荡器被连接到 clkin1并且它 PLL1被锁定。 此外、如果我们在 FPGA 设计中通过 ZCU208的振荡器提供内部生成的时钟、并将其映射到 clk104_sfp_rec_clk_p PLL1、则仍然会锁定。 但只有在我们提供恢复时钟时、它才会失败。

    请分享您是否有任何涉及 SFP 恢复时钟及其规格的设计或 TICSPRO 配置

    此致、

    Vaishnavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vaishnavi、  
    我需要知道它在布局上是如何配置的。  

    如果您使用恢复时钟为 LMK04828选择两个 CLK 输入中的任何一个、这两个输入中的任何一个是否会导致锁定?  
    恢复的时钟是否符合 CLKIN 规格?  

    PLL1需要良好的压摆率才能使其锁定。  
    我假设该恢复的时钟是方波、对吧?  
    摆幅和 Vcm 是多少?  

    此致、  

    Vicente