This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:LMX1204仅在 clk_in 上运行

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1422393/lmx1204-lmx1204-run-on-only-clk_in

器件型号:LMX1204

工具与软件:

我想根据单个 clk_in 参考生成3个不同的时钟

CLK_IN = 10GHz  

5GHz 上有1个输出(clkout0)

1个156.25 MHz 输出(后勤)

15.625 MHz 上有3个输出(sysrefout)

如何进行设置? 我不确定 sysrefclk 只是 clk_in 的一个分部

您可以帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeroen、  
    LOGISYREF 与 SYSREF 共享相同的分频器值、因此您请求的配置无法实现、因为您要求 SYSREFOUT 为15.625MHz。
    您可以使 LOGICLKOUT 156.25MHz -它有自己的分频器。  

    此致、  

    Vicente