This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828BISQE/NOPB:Vcc 引脚电流消耗详细信息

Guru**** 2770835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1422255/lmk04828-lmk04828bisqe-nopb-vcc-pins-current-consumption-details

器件型号:LMK04828

工具与软件:

尊敬的团队:

请求提供以下提及的 VCC 引脚的电流消耗详细信息:

1) VCC1-VCO

2) VCC2-CG1

3) 3) VCC3-SYSREF

4) 4) VCC4-CG2

5) VCC5-DIG

6) VCC6-PLL1

7) 7) VCC7-OSCOUT

8) 8) VCC8-OSCIN

9) VCC9-CP2

10) VCC10-PLL2

11) VCC11-CG3

12) VCC12-CG0

此致、

Indujha S.

数据模式部门的系统工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Indujha:

    我明天会回到你身边。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Indujha:

    很抱歉耽误您的时间。 我们没有电流消耗的逐引脚细分信息、但我可以向您介绍几个工具、这些工具可以帮助您计算配置所消耗的电流。 数据表中的表87列出了某些功能块的电流消耗。 TICS Pro 还提供可配置的电流计算器。 最后、指向较旧 E2E 问题的以下链接可以提供几个引脚的答案、但恐怕就是我拥有的所有信息((+) LMK04828:功耗问题-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛)。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Michael