This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:CDCLVP 和负载中的功率耗散

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1422790/cdclvp111-sp-power-dissipation-in-the-cdclvp-and-in-the-loads

器件型号:CDCLVP111-SP
主题中讨论的其他器件:CDCLVP111

工具与软件:

在 CDCLVP111 SP 上、您能否确认输出和内部电流电源电流为 405mA 所有输出(10)端接至50欧姆?

此电流值考虑了 LOAD + CDCLVP111?

的所有(10)通道加载时的最大内部电流消耗 CDCLVP111是85mA

 

信息在我的案例只有3个负载输出我已经测量了75mA (通过移除负载电流)

 

在这种情况下、在 WC 情况下、该组件的耗散功率将最大为323mW (85mA)。

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:  

    如数据表中所述、输出和内部电源电流为405 mA、所有输出端接至50欧姆、但特别是当产品在125摄氏度下运行时。 当工作温度为-55°C 和25°C 时、该数字可归结为385 mA。 此图说明了要驱动的输出和提供给 CDCLVP111的电流。  

    此外、最大内部电源电流为85 mA。 该内部电源电流为多少 不会 与提供给输出的电流相关-每个输出分别对整体输出和内部电源电流产生贡献。  

    您能和我分享一下用于测量75 mA 电流的设置吗?  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,我们可以考虑 CDC 的最大耗散功率是85*3.3=280.5mW 和(405-85)*3.3=1.056W 耗散在负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很精确。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 问题已解决:)